990-5452N-004

Start et system, der fungerer som frekvensomformer

Følg denne procedure for at starte et enkelt system eller et parallelsystem, der fungerer som frekvensomformer, eller for at starte en enkelt frekvensomformer og føje den til et parallelsystem i drift, der fungerer som frekvensomformer.

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilsvarende LED-afbryderindikator lyser grønt.
  1. Luk UIB.
    Herefter startes skærmgrænsefladen efter ca. 30 sekunder.
  2. Fra startskærmen vælges Kontrol > Opstartsguide. Vælg Opstart fra slukket tilstand, og følg vejledningen på skærmen.
    BEMÆRK: Den følgende startprocedure er en standardprocedure. Du skal altid følge vejledningen i den Opstartsguide, som passer til dit system.
  3. Luk batteriafbryderne (hvis til stede).
  4. Luk UOB.
  5. Luk SIB.
  6. Tryk på Tænd vekselretter på displayet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?