990-5452N-019

UPS 식별 설정

주의: 사용자 이름사용자 위치는 네트워크 관리 인터페이스를 통해 구성되어야 합니다. 자세한 내용은 구성된 네트워크 관리 인터페이스에 액세스를 참조하십시오.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > UPS > 식별을 선택합니다.
  2. 모델 이름, 사용자 이름 또는 사용자 위치를 통해 UPS가 식별되도록 선택합니다.
  3. 오른쪽 화살표를 눌러 다음 구성 화면으로 이동합니다.
  4. 텍스트 상자를 누르고 개별 차단 장치에 대한 이름을 입력하거나 기본 설정을 유지합니다. 명칭은 4자로 제한됩니다.
  5. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?