990-5452N-023

Angi UPS-identifikasjonen

MERK: Brukerdefinert navn og Brukerdefinert plassering må konfigureres via grensesnittet for nettverksadministrasjon. Se Få tilgang til et konfigurert nettverksadministrasjonsgrensesnitt for å få mer informasjon.
  1. Gå til startskjermen og velg Konfigurasjon > UPS > Identifikasjon.
  2. Angi om UPS-en skal identifiseres med Modellnavn, Brukerdefinert navn eller Brukerdefinert plassering.
  3. Trykk på pilen til høyre for å gå til neste konfigurasjonsskjerm.
  4. Trykk på tekstboksen og skriv inn et navn for de enkelte frakoplingsenhetene, eller behold standardinnstillingene. Aliaset er begrenset til fire tegn.
  5. Trykk på OK for å bekrefte innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?