990-5452N-017

Configurazione dell’identificazione UPS

NOTA: Le opzioni Nome definito dall’utente e Posizione definita dall’utente devono essere configurate tramite l’interfaccia di gestione di rete. Per ulteriori informazioni, consultare Accesso a un'interfaccia di gestione rete configurata.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > UPS > Identificazione.
  2. Selezionare l’identificazione dell’UPS tramite Nome modello, Nome definito dall’utente o Posizione definita dall’utente.
  3. Toccare la freccia a destra per passare alla schermata successiva della configurazione.
  4. Toccare la casella di testo e digitare un nome per i singoli dispositivi di disconnessione o mantenere le impostazioni predefinite. L’alias è limitato a quattro caratteri.
  5. Toccare OK per confermare le impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?