990-5452N-032

ตั้งการระบุตัวตน UPS

หมายเหตูู: ต้องกำหนดค่าชื่อที่กำหนดของผู้ใช้และตำแหน่งที่กำหนดของผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่าย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เข้าถึงอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่ายที่มีการกำหนดค่าไว้
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > UPS > การระบุตัวตน
  2. เลือกให้มี UPS ที่ระบุตัวตนผ่านชื่อรุ่น ชื่อที่กำหนดของผู้ใช้ หรือตำแหน่งที่กำหนดของผู้ใช้
  3. แตะลูกศรทางด้านขวาเพื่อไปที่หน้าจอการกำหนดค่าถัดไป
  4. แตะกล่องข้อความและพิมพ์ชื่อสำหรับอุปกรณ์ที่จะตัดการเชื่อมต่อแต่ละเครื่องหรือคงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ นามแฝงถูกจำกัดไว้ที่สี่อักขระ
  5. แตะที่ OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?