Afficher les informations d'état du système
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez État.
- Sélectionnez le domaine pour lequel vous souhaitez
afficher les informations. Choisissez parmi :
Entrée
Tension (phase-neutre)*
Tension d'entrée actuelle mesurée en phase-neutre, en volts (V).
Intensité
Courant d'entrée mesurée par phase provenant de la source d'alimentation c.a. du secteur, en ampères (A).
Courant RMS maximal
Courant maximal pour les 30 derniers jours.
Puissance apparente
Puissance apparente mesurée en entrée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active
Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en entrée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
Facteur de puissance
Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
Tension (phase-phase)
Tension d'entrée mesurée en phase-phase.
Puissance apparente totale
Puissance apparente totale mesurée (pour les trois phases) en kVA.
Puissance active totale
Puissance active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
Fréquence
Fréquence d'entrée mesurée en hertz (Hz).
Énergie
La consommation d'énergie totale depuis la mise en service ou depuis la dernière réinitialisation du compteur.
Sortie
Tension (phase-neutre)*
Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).
Intensité
Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
Courant RMS maximal
Courant maximal pour les 30 derniers jours.
Puissance apparente
Puissance apparente mesurée en sortie pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active
Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
Facteur de puissance
Facteur de puissance mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
Facteur de crête de courant
Facteur de crête mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de crête en sortie est le rapport entre la valeur de crête du courant de sortie et la valeur efficace.
THD intensité
THD (distorsion harmonique totale) pour chaque phase du courant de sortie mesuré, sous forme de pourcentage.
Tension (phase-phase)
Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
Puissance apparente totale
Puissance apparente mesurée en sortie pour chaque phase en milliers de volts-ampères (kVA). La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active totale
Puissance de sortie active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
Charge
Pourcentage de la capacité mesurée de l'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.
Intensité neutre*
Courant neutre de sortie mesuré, en ampères (A).
Fréquence
Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
État de l'onduleur
Condition générale de l'onduleur.
État du PFC
Condition générale du PFC.
Énergie
Énergie totale fournie depuis la mise en service ou depuis la dernière réinitialisation du compteur.
Bypass
Tension (phase-neutre)*
Tension du bypass mesuré en phase-neutre, en volts (V).
Intensité
Courant de bypass mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
Courant RMS maximal
Courant maximal pour les 30 derniers jours.
Puissance apparente
Puissance de bypass apparente mesurée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).
Puissance active
Puissance de bypass active mesurée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.
Facteur de puissance
Facteur de puissance de bypass mesurée pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
Tension (phase-phase)
Tension du bypass mesuré en phase-phase, en volts (V).
Puissance apparente totale
Puissance de bypass apparente totale mesurée (pour les trois phases) en milliers de volts-ampères (kVA).
Puissance active totale
Puissance de bypass active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
Fréquence
Fréquence de bypass mesurée en hertz (Hz).
Batterie
Tension
Tension mesurée de la batterie.
Intensité
Courant de la batterie mesuré, en ampères (A).
Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie est en décharge.
Alimentation
Courant continu tiré de la batterie, en kilowatts (kW).
Niveau de charge estimé
Charge de batterie mesurée, en pourcentage de la capacité de charge maximum.
Temps de charge estimé
Temps estimé, en minutes, pour que les batteries atteignent 100 % de charge.
Autonomie restante
Temps, en heures et minutes, avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension. Mode du chargeur
Mode de fonctionnement du chargeur (arrêt, entretien, amplification, égalisation, cyclique, test).
État de la batterie
Condition générale de la batterie.
État du chargeur
Condition générale du chargeur.
Capacité totale de la batterie
Capacité totale disponible à partir des batteries disponibles.
Température
Température de batterie la plus élevée mesurée par les capteurs de température connectés.
Température
Température ambiante
Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit de l'armoire d'E/S et de chaque armoire d'alimentation.
Système
Tension de sortie
Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
Intensité de sortie
Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).
Fréquence de sortie
Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).
Autonomie restante
Temps, en heures et minutes, avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension.
Heure système
Heure du système d'ASI.
Mode de fonctionnement de l'ASI
Mode de fonctionnement de l'ASI utilisée.
Mode de fonctionnement du système
Mode de fonctionnement du système d'ASI entier.
Puissance totale en sortie
Puissance apparente et active (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase.
Minuterie de surcharge*
Durée en secondes avant que l'ASI ne passe au bypass statique forcé en raison d'une surcharge du système.
NOTE: Le système peut être en condition de surcharge bien que la Puissance de sortie totale se trouve sous 100 % si la charge n'est pas répartie de manière égale entre les trois phases.Puissance de sortie
Puissance apparente et active (ou puissance réelle) en sortie en phase-phase pour chaque phase.
Système parallèle
Intensité d'entrée
Courant d'entrée mesuré en phase-phase, en ampères (A).
Intensité de sortie
Courant de sortie mesuré en phase-phase, en ampères (A).
Intensité de bypass
Courant du bypass mesuré en phase-phase, en ampères (A).
Nombre d'onduleurs parallèles
Numéro d'ASI parallèle de l'ASI utilisée.
Redondance système parallèle
Redondance du système parallèle.
Nombre d'unités parallèles
Nombre total d'ASI dans le système parallèle.
Unités parallèles
Les numéros de toutes les ASI dans le système parallèle.
Puissance apparente de sortie totale
Puissance apparente totale en sortie mesurée (pour les trois phases) en milliers de volts-ampères (kVA).
Charge totale en sortie
Pourcentage de la capacité mesurée du système d'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.
Alarmes actives
Alarmes actives
Pour plus d'informations sur les alarmes actives, reportez-vous à la section Afficher les alarmes actives.
Schéma synoptique
Schéma synoptique
Le schéma synoptique indique l'état des principaux composants du système d'ASI (sources d'alimentation, convertisseurs, commutateur statique de bypass et disjoncteurs), ainsi que le parcours du courant dans le système.
Affichage détaillé
Affichage détaillé
L'affichage détaillé du système affiche une icône d'état pour chaque armoire d'alimentation ainsi que le nombre réel d'armoires d'alimentation redondantes. L'affichage détaillé indique également la puissance apparente et la puissance active par phase.
Symboles sur l'écran Affichage détaillé
Mode écrêtage
Mode écrêtage
Statut du mode écrêtage — Actif ou Non-actif
Puissance d'entrée
Puissance d'entrée mesurée (kW).
Puissance de la batterie
Puissance mesurée de la batterie (kW). La barre est verte lorsque les batteries sont en chargement et jaune lorsque les batteries sont en déchargement.
Écrêtage
Indique si le chargeur est activé ou désactivé et si le mode batterie forcé est activé ou désactivé.
État de charge
L'état de charge actuel des batteries.
Temps restant
Le temps restant du mode batterie et du mode écrêtage.
- Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter les écrans et revenir à l'écran d'accueil.