Configuration du mode Haut rendement énergétique
L'ASI repasse en mode Haut rendement énergétique après 10 secondes dans des conditions de fonctionnement normales. Si une alimentation secteur instable force l'ASI à quitter le mode Haut rendement énergétique plus d'une à dix fois (ce paramètre doit être configuré par Schneider Electric) en 24 heures, l'ASI désactivera le mode Haut rendement énergétique. Une alarme informative sera générée et le message Désactivé par le système s'affichera sur l'écran . Le mode Haut rendement énergétique doit être réactivé manuellement.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez et configurez les paramètres suivants :
- Sélectionner le mode Haut rendement énergétique : Choisissez parmi Désactiver, Mode ECO, eConversion et Compensateur d'harmoniques eConversion.
- Appuyez sur > et configurez les
paramètres de planification :
- Planification : Indiquez quand le système doit entrer dans le mode eConversion ou ECO sélectionné. Choisissez entre Toujours, Programmé et Jamais.
- Liste des planifications actives : Si vous avez sélectionnez Programmé ci-dessus, sélectionnez Activer et définissez l'heure et la date d'entrée du système dans le mode eConversion ou ECO sélectionné.
- Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.