Démarrer le système unitaire à partir du mode bypass de maintenance
Cette procédure permet de démarrer le système unitaire à partir du mode bypass de maintenance. La charge est alors alimentée via l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB) et tous les autres interrupteurs sont ouverts.
- Fermez l'interrupteur d'entrée de l'unité (UIB).
Après 30 secondes, l'écran s'allume.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez . Sélectionnez Démarrer depuis
le bypass de maintenance et suivez les étapes qui
s'affichent à l'écran.La procédure suivante est une procédure de démarrage générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant de démarrage qui sont spécifiques à votre système.
- Fermez l'interrupteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB).
- Fermez le commutateur de protection backfeed (BF2) (le cas échéant) s'il est ouvert.
- Fermez les interrupteurs batterie dans votre solution de batteries spécifique.
- Lancez la bascule vers le bypass statique en appuyant sur
le bouton Transférer la charge vers le bypass statique de l'écran.
Dans les systèmes à clés Kirk®, la clé est libérée par la serrure solénoïde.
Si le système d'ASI ne bascule pas en mode bypass statique requis, accédez à pour voir si des alarmes actives empêchent le système d'ASI de basculer en bypass statique.
- Dans les systèmes à clé Kirk®, insérez la clé dans la serrure de l'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB) et tournez pour déverrouiller.
- Fermez l'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB).
- Ouvrez l'interrupteur bypass de maintenance (MBB).Le système bascule automatiquement en mode normal.
- Dans les systèmes à clés Kirk®, tournez
la clé dans la serrure de l'interrupteur bypass de maintenance
(MBB) pour déverrouiller.La clé est libérée.
- Dans les systèmes à clés Kirk®, insérez la clé dans la serrure solénoïde et tournez pour capturer la clé.