Exécution d'un calibrage d'autonomie
Cette fonctionnalité permet de calibrer la valeur estimée d'autonomie restante de la batterie. Au cours de ce test, le fonctionnement de l'ASI passe en mode batterie et les batteries sont déchargées jusqu'au niveau d'avertissement de courant continu faible. Selon le temps écoulé et les informations spécifiques concernant la charge, il est possible de calculer la capacité batterie et l'autonomie calibrée estimée.
Schneider Electric recommande d'exécuter un calibrage de l'autonomie des batteries lors d'un remplacement des batteries ou lorsque des modifications sont apportées aux armoires batteries.
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Conditions requises :
-
Les batteries doivent être chargées à 100 %.
-
Le pourcentage de charge doit être au moins de 10 % et ne doit pas fluctuer de plus de 20 % au cours du test.
-
L'alimentation par bypass doit être disponible.
-
Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, eConversion ou ECO.
-
Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur, eConversion ou ECO.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez .
- Appuyez sur le bouton Démarrer le calibrage
de l'autonomie.NOTE: Si vous souhaitez arrêter manuellement le calibrage de l'autonomie, appuyez sur le bouton Annuler le calibrage de l'autonomie.