시스템 상태 정보 보기
- 디스플레이의 홈 화면에서 상태를 선택합니다.
- 상태를 보려면 영역을
선택합니다. 다음 중에서
선택합니다.
입력
전압(상간)*
상간 입력 전압(볼트, V)
전류
AC 유틸리티 전원에서 공급되는 각 상의 현재 입력 전류(암페어, A)
최대 RMS 전류
최근 30일의 최대 전류
피상 전력
각 상에 나타나는 피상 전력 입력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.
유효 전력
각 상에 나타나는 유효 전력(또는 실제 전력) 입력(킬로와트, kW). 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 낳은 성분의 전력 흐름입니다.
역률
유효 전력 대 피상 전력 비율
전압(선간)
선간 입력 전압
총 피상 전력
3상 모두에 나타나는 총 피상 전력 입력(kVA)
총 유효 전력
3상 모두에 나타나는 총 유효 전력 입력(kW)
주파수
입력 주파수(헤르츠, Hz)
에너지
설치 이후 또는 시간 재설정 이후의 총 소비 전력
출력
전압(상간)*
인버터의 상간 출력 전압(볼트, V)
전류
각 상 당 나타나는 출력 전류(암페어, A)
최대 RMS 전류
최근 30일의 최대 전류
피상 전력
각 상에 나타나는 피상 전력 줄력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.
유효 전력
각 상에 나타나는 유효 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW). 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 낳은 성분의 전력 흐름입니다.
역률
각 상에 대한 현재 출력 역률. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.
전류 파고율
각 상에 대한 현재 출력 파고율. 출력 파고율은 출력 전류의 최고값 대 RMS(실효치) 값의 비율입니다.
전류 THD
백분율로서 현재 출력 전류에 대한 각 상의 THD(전체 고조파 왜곡률)
전압(선간)
인버터의 선간 출력 전압(볼트, V)
총 피상 전력
수천 볼트 - 암페어(kVA) 단위의 각 위상에 대한 현재 피상 전력 출력입니다. 피상 전력은 RMS(Root Mean Square) 볼트와 RMS 암페어의 곱입니다.
총 유효 전력
3상 모두에 나타나는 총 유효 출력 전력(킬로와트, kW).
부하
현재 모든 상에 사용되는 UPS 용량비(%). 가장 높은 상부하에 대한 부하비가 표시됩니다.
중성 전류*
현재 출력 중성 전류(암페어, A)
주파수
출력 주파수(헤르츠, Hz)
인버터 상태
인버터의 일반 상태
PFC 상태
PFC의 일반 상태
에너지
설치 이후 또는 시간 재설정 이후의 총 공급 전력
바이패스
전압(상간)*
상간 바이패스 전압(V)
전류
각 상에 나타나는 바이패스 전류(암페어, A)
최대 RMS 전류
최근 30일의 최대 전류
피상 전력
각 상에 나타나는 바이패스 피상 전력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.
유효 전력
각 위상의 현재 유효 바이패스 전력(kW) 유효 전력은 전압과 전류 순간 곱의 시간 평균입니다.
역률
각 상에 나타나는 바이패스 역률. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.
전압(선간)
선간 바이패스 전압(V)
총 피상 전력
3상 모두에 나타나는 총 피상 바이패스 전력(수천 볼트-암페어, kVA)
총 유효 전력
3상 모두에 나타나는 총 유효 바이패스 전력(킬로와트, kW)
주파수
바이패스 주파수(헤르츠, Hz)
배터리
전압
현재 배터리 전압
전류
현재 배터리 전류(A)
양 전류는 배터리 충전 중을, 음 전류는 배터리 방전 중을 나타냅니다.
전력
배터리에서 공급되는 DC 전력(킬로와트, kW)
예상 충전 수준
완전 충전 용량 대비 현재 배터리 충전량(%)
예상 충전 시간
배터리가 100% 충전 상태에 도달하기까지 예상 시간(분)
런타임 남은 시간
방전 종지전압 수준에 도달하기까지 남은 시간(시간/분 단위) 충전기 모드
충전기의 작동 모드(꺼짐, 부동 충전, 고속 충전, 균등 충전, 순환, 테스트)
배터리 상태
배터리의 일반 상태
충전기 상태
충전기의 일반 상태
총 배터리 용량
사용 가능한 배터리의 총 용량
온도
연결된 외부 배터리 온도 센서 중에서 가장 높은 배터리 온도
온도
실내 온도
각 I/O 캐비닛 및 전원 캐비닛에서의 실내 온도(섭씨 또는 화씨)
시스템
출력 전압
인버터의 출력 선간 전압(볼트, V)
출력 전류
각 상에 나타나는 출력 전류(암페어, A)
출력 주파수
출력 주파수(헤르츠, Hz)
런타임 남은 시간
방전 종지전압 수준에 도달하기까지 남은 시간(시간/분 단위)
시스템 시간
UPS 시스템의 시간
UPS 작동 모드
운영되는 UPS의 작동 모드
시스템 작동 모드
전체 UPS 시스템의 작동 모드
총 출력 전력
각 위상의 피상 및 유효 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW)
타이머 과부하*
시스템의 과부하 조건에 따라 인버터에서 스태틱(자동) 바이패스로 과부하 절체 전 시간(초)입니다.
주의: 부하가 각 상간 불균형일 경우 총 출력 전원이 100% 미만이어도 시스템이 과부하 조건에 해당할 수 있습니다.출력 전력
선간 피상 및 유효 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW)
병렬 시스템
입력 전류
선간 입력 전류(암페어, A)
출력 전류
선간 출력 전류(암페어, A)
바이패스 전류
선간 바이패스 전류(암페어, A)
병렬 UPS 수
운영되는 UPS의 병렬 UPS 수
병렬 시스템 이중화
병렬 시스템의 이중화 상태
병렬 장치 수
병렬 시스템의 총 UPS 수
병렬 장치
병렬 시스템의 전체 UPS 수
총 출력 피상 전력
3상 모두에 나타나는 수천 볼트-암페어 상당의 총 피상 출력 전력(kVA)
총 출력 부하
현재 모든 상에 사용되는 UPS 시스템 용량비(%). 가장 높은 상부하에 대한 부하비가 표시됩니다.
활성 알람
활성 알람
활성 알람에 대한 자세한 내용은 활성 알람 보기를 참조하십시오.
모형도
모형도
모형도는 전력 소스, 컨버터, 바이패스 스태틱 스위치, 차단 장치와 같은 UPS 시스템 주요 요소의 현재 상태와 시스템 전체의 전력 흐름을 보여줍니다.
상세 보기
상세 보기
상세 보기에서는 개별 전원 캐비닛의 상태 아이콘 및 리던던트 전원 캐비닛의 실제 수를 보여줍니다. 또한 상당 피상 전력 및 유효 전력도 표시됩니다.
상세 보기 화면의 기호

전원 캐비닛이 정상적으로 작동됨을 나타냅니다. 
정보 제공용 알람이 있음을 나타냅니다. 
전원 캐비닛 리던던시가 유실되고/유실되거나 전원 캐비닛에 경고 수준의 알람이 있음을 나타냅니다. 전원 캐비닛은 계속 작동 중입니다. 
위험 이벤트로 인해 전원 캐비닛이 작동 불능임을 나타냅니다. 전원 캐비닛 작동 불능 고객 알람이 표시됩니다. 최대 수요 전력 감소 모드
최대 수요 전력 감소 모드
최대 수요 전력 감소 모드의 상태 - 활성 또는 비활성
입력 전력
현재 입력 전력(kW)입니다.
배터리 전력
현재 배터리 전력(kW)입니다. 바의 색상은 배터리가 충전 중이면 녹색, 방전 중이면 노란색입니다.
최대 수요 전력 감소
충전기가 사용 또는 사용 안 함 상태인지, 강제 배터리 작동이 사용 또는 사용 안 함 상태인지 여부를 나타냅니다.
충전 상태
배터리의 현재 충전 상태입니다.
남은 시간
배터리 작동 및 최대 수요 전력 감소 모드에서 남은 시간입니다.
- 화면을 종료하고 홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 누릅니다.