990-5452L-012

Afficher l'état du système parallèle

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez État > Système parallèle.
  2. Sélectionnez le domaine pour lequel vous souhaitez afficher les informations. Choisissez parmi :

    Mesures

    Courant d'entrée (A)

    Courant d'entrée actuel mesuré en phase-phase, en ampères (A).

    Courant de sortie (A)

    Courant de sortie actuel mesuré en phase-phase, en ampères (A).

    Courant de bypass (A)

    Courant du bypass actuel mesuré en phase-phase, en ampères (A).

    Nombre d'ASI parallèles

    Nombre total d'ASI dans le système parallèle.

    Nombre d'ASI redondantes

    Redondance du système parallèle.

    Nombre d'armoires d'alimentation redondantes par ASI

    Nombre d'armoires d'alimentation redondantes au niveau de chaque ASI.

    Puissance apparente totale en sortie (kVA)

    Puissance apparente totale en sortie mesurée (pour les trois phases) en milliers de volts-ampères (kVA).

    Puissance active totale en sortie (kW)

    Puissance active totale en sortie mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).

    Charge totale en sortie (%)

    Pourcentage de la capacité mesurée du système d'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.

    Schéma synoptique

    Schéma synoptique

    Le schéma synoptique indique l'état des principaux composants du système d'ASI (sources d'alimentation, convertisseurs, commutateur statique de bypass et disjoncteurs), ainsi que le parcours de l'alimentation du système.

    NOTE: Vous pouvez cliquer sur l'ASI ou le bypass système pour afficher un schéma synoptique plus détaillé.

    État de la communication

    État communication

    Le schéma d'état de la communication indique l'état de la communication entre l'affichage et les ASI du système parallèle.

  3. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter les écrans et revenir à l'écran d'accueil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?