Arrêter le système parallèle du mode normal au mode bypass de maintenance
Cette procédure permet d'arrêter un système parallèle en le basculant vers le mode bypass de maintenance. La charge est alors alimentée via le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez . Sélectionnez Arrêter vers le bypass de maintenance et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
- Lancez la bascule vers le bypass statique en appuyant sur
le bouton Transférer la charge vers le bypass statique de l'écran.
Dans les systèmes à clés Kirk®, la clé est transmise à l'armoire de bypass système par la serrure solénoïde.
Si le système d'ASI ne bascule pas vers le bypass statique requis, accédez à pour voir si des alarmes actives empêchent le système d'ASI de basculer au bypass statique.
- Fermez le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).Dans les systèmes à clés Kirk®, la clé est retenue dans la serrure.
- Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système (SIB).
- Dans les systèmes à clés Kirk®, tournez
la clé dans la serrure sur le disjoncteur d'isolation du système
(SIB) pour déverrouiller.La clé est libérée.
- Dans les systèmes à clés Kirk®, insérez la clé dans la serrure solénoïde et tournez pour capturer la clé.
- Effectuez les étapes suivantes pour chaque ASI du
système parallèle :
- Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'ASI (UOB).
- Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB).
- Lancez la bascule vers le bypass statique forcé en appuyant sur le bouton d'arrêt de l'onduleur en face avant du système d'ASI.
- Ouvrez les disjoncteurs batterie dans votre solution de batteries spécifique.
- Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).