Effectuer un test en mode SPoT sur batterie
Conditions préalables :
-
Le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) doit être ouvert
-
Le mode de fonctionnement de l'ASI doit être le mode bypass statique requis
-
Le/les disjoncteurs batterie (BB) doivent être fermés
-
Il ne doit y avoir aucun défaut de surveillance détecté
-
Le disjoncteur d'entrée du commutateur statique doit être fermé
-
La tension et la fréquence de sortie doivent respectées les limites prédéfinies
Cette fonction permet d'effectuer un test de décharge de la batterie sans avoir besoin d'un banc de charge. Pendant le test en mode SPoT sur batterie, l'onduleur est mis sous tension pendant que l'ASI est en mode bypass statique requis. Pendant le test, l'ASI effectue un test de calibrage du temps d'exécution de la batterie et ajuste le temps d'exécution estimé en conséquence.
La puissance de sortie peut être réglée manuellement de 0 à 100 % de la charge pour être aussi proche que possible des conditions de fonctionnement.
Le test en mode SPoT sur batterie s'arrête lorsque la tension de la batterie a atteint son niveau d'arrêt ou lorsque le niveau de décharge prédéfini est atteint.
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez .
- Parcourez les écrans Mode SPoT sur batterie et vérifiez que les conditions préalables à la réalisation d'un test sont remplies.
- Réglez le niveau de décharge de la batterie et le niveau de puissance de sortie.
- Appuyez sur le bouton Démarrer le mode
SPoT sur batterie.NOTE: Si vous souhaitez arrêter manuellement le test en mode SPoT sur batterie, appuyez sur le bouton Abandonner le mode SPoT sur batterie.