990-5452L-012

Configuration des préférences d'affichage

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Écran > Préférences.
  2. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches fléchées Haut et Bas.
  3. Sélectionnez le format de date souhaité à l'aide des touches fléchées Haut et Bas.
  4. Sélectionnez les unités de température souhaitées : Unités américaines (°Fahrenheit) ou Système métrique (°Celsius).
  5. Définissez la date et l'heure actuelles à l'aide de l'une des deux méthodes ci-dessous :
    • Définissez la date et l'heure manuellement sur l'écran en sélectionnant Manuel et en saisissant la date et l'heure actuelles, puis appuyez sur Entrée.
    • Définissez la date et l'heure automatiquement en sélectionnant Synchroniser avec le serveur NTP (serveur Network Time Protocol).
      NOTE: Les paramètres de serveur NTP peuvent être configurés dans l'interface de gestion réseau via Internet, la ligne de commande ou le fichier de configuration.
  6. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?