990-5452L-017

Configurazione del test automatico della batteria

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Batteria > Verifica.
  2. Configurare le impostazioni desiderate per il test automatico della batteria:
    1. Intervallo test batteria: selezionare l'intervallo desiderato per i test delle batterie. Scegliere tra: Mai, Ogni 52 settimane, Ogni 26 settimane, Ogni 12 settimane, Ogni 8 settimane, Ogni 4 settimane, Ogni 2 settimane o Ogni settimana.
      NOTA: Verifiche troppo frequenti possono ridurre la durata delle batterie.
    2. Ora inizio test batteria: selezionare l'orario, in formato 24 ore, per lo svolgimento del test. Completare con Invio.
    3. Giorno settimana test batteria: selezionare il giorno della settimana per lo svolgimento del test. Completare con Invio.
  3. Una volta definite tutte le impostazioni, toccare OK per confermarle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?