Configurazione della modalità alta efficienza
L'UPS ritorna in modalità ad alta efficienza dopo 10 secondi in condizioni operative normali. Se una rete instabile forza l'UPS a uscire dalla modalità ad alta efficienza da una a dieci volte (questa impostazione deve essere configurata da Schneider Electric) entro 24 ore, l'UPS disabiliterà la modalità ad alta efficienza. Verrà generato un allarme informativo e verrà visualizzato sullo schermo il messaggio Disattivato dal sistema nella schermata . L'alta efficienza deve essere riattivata manualmente.
- Nella schermata principale del display, selezionare e configurare le seguenti impostazioni:
- Seleziona Modalità alta efficienza: Scegliere tra Disattiva, Modalità ECO, eConversion e Compensatore di armoniche eConversion.
- Toccare > e configurare le impostazioni
di pianificazione:
- Pianificazione: Selezionare quando il sistema deve entrare nella modalità eConversion o ECO selezionata. Scegliere tra Sempre, Programma e Mai.
- Elenco pianificazioni attive: Se si è scelto Programma al passaggio precedente, selezionare Attiva e impostare l'ora e la data in cui il sistema deve entrare nella modalità eConversion o ECO selezionata.
- Toccare OK per confermare le impostazioni.