Visualizzazione dello stato del sistema in parallelo
- Nella schermata principale del display, selezionare .
- Selezionare l'area di cui si desidera vedere lo stato.
Scegliere tra:
Misure
Corrente in ingresso (A)
La corrente in ingresso fase-fase attuale in ampere (A).
Corrente in uscita (A)
La corrente di uscita fase-fase attuale in ampere (A).
Corrente bypass (A)
La corrente bypass fase-fase attuale in ampere (A).
Numero di UPS in parallelo
Il numero totale di UPS nel sistema in parallelo.
Numero di UPS ridondanti
La ridondanza del sistema in parallelo.
Numero di armadi della sezione di potenza ridondanti per UPS
Il numero di armadi della sezione di potenza ridondanti in ciascun UPS.
Potenza apparente totale uscita (kVA)
La potenza in uscita apparente totale attuale (per le tre fasi) in migliaia di voltampere (kVA).
Potenza attiva totale in uscita (kW)
La potenza in uscita attiva totale attuale (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
Carico totale uscita (%)
La percentuale della capacità del sistema UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.
Diagramma sinottico
Diagramma sinottico
Il diagramma sinottico indica lo stato corrente delle parti principali del sistema UPS: fonti di alimentazione, convertitori, interruttore statico di bypass e sezionatori. Mostra inoltre il flusso di potenza che attraversa il sistema.
NOTA: È possibile fare clic sull'UPS o il bypass di sistema per ottenere un diagramma sinottico più dettagliato.Stato comunicazione
Stato comunicazione
Il diagramma di stato comunicazione mostra lo stato di comunicazione tra il display e l'UPS del sistema in parallelo.
- Toccare il pulsante Home per uscire dalle schermate e tornare a quella principale.