990-5452N-017

Trasferimento del Sistema in parallelo dal funzionamento normale al funzionamento in modalità bypass statico richiesto

Solo l'amministratore può modificare la modalità di funzionamento.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo.
  2. Toccare il pulsante Trasferimento a bypass statico richiesto.
    NOTA: Se non si soddisfano le condizioni di trasferimento, il pulsante non è selezionabile.
  3. Verificare che la Modalità di funzionamento sistema passi a Bypass statico richiesto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?