990-5452N-007

Διαμόρφωση αυτόματης δοκιμής μπαταρίας

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > Δοκιμή > μπαταρίας.
  2. Ορίστε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας για την αυτόματη δοκιμή μπαταρίας:
    1. Χρονικό διάστημα δοκιμής μπαταρίας: Επιλέξτε το προτιμώμενο χρονικό διάστημα για δοκιμές μπαταρίας. Επιλέξτε μεταξύ των: Ποτέ, Κάθε 52 εβδομάδες, Κάθε 26 εβδομάδες, Κάθε 12 εβδομάδες, Κάθε 8 εβδομάδες, Κάθε 4 εβδομάδες, Κάθε 2 εβδομάδες ή Μία φορά την εβδομάδα.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διενέργεια δοκιμών μπαταρίας υπερβολικά συχνά μπορεί να μειώσει το χρόνο λειτουργικής ζωής των μπαταριών.
    2. Χρόνος έναρξης δοκιμής μπαταρίας: Επιλέξτε την ώρα της ημέρας κατά την οποία θα λάβει χώρα η δοκιμή σε 24ωρη μορφή ώρας και ολοκληρώστε τη διαδικασία επιλέγοντας Enter.
    3. Ημέρα της εβδομάδας για τη δοκιμή της μπαταρίας: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία θα λάβει χώρα η δοκιμή και ολοκληρώστε τη διαδικασία επιλέγοντας Enter.
  3. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;