Arresto del sistema singolo dal funzionamento normale al funzionamento in bypass di manutenzione
Questa procedura consente di arrestare un sistema singolo e passare al funzionamento in bypass di manutenzione con il carico alimentato tramite MBB.
- Nella schermata principale del display, selezionare . Selezionare Arresto con bypass manutenz. e seguire le istruzioni visualizzate.
- Avviare il trasferimento in bypass statico toccando il
pulsante Trasferisci carico a bypass statico sull’interfaccia del display.
Nei sistemi con chiave Kirk, la chiave viene rilasciata dall’unità di sblocco con solenoide.
Se il sistema UPS non trasferisce a un bypass statico richiesto, accedere a per controllare se ci sono allarmi attivi che impediscono il trasferimento.
- Nei sistemi con chiave Kirk, inserire la chiave nella serratura sul sezionatore bypass di manutenzione (MBB) e girarla per sbloccare.
- Chiudere MBB.Nei sistemi con chiave Kirk, la chiave resta bloccata nella serratura.
- Aprire UOB.
- Nei sistemi con chiave Kirk, girare la chiave nella serratura
sull’interruttore di uscita unità (UOB) per bloccarla
aperta.La chiave viene rilasciata.
- Nei sistemi con chiave Kirk, inserire la chiave nell’unità di sblocco con solenoide e ruotare per arrestarla.
- Aprire SSIB.
- Avviare il trasferimento al bypass statico forzato toccando il pulsante di spegnimento dell’inverter sulla parte anteriore del sistema UPS.
- Aprire i dispositivi di disconnessione delle batterie nella propria soluzione specifica.
- Aprire UIB.