990-5452N-032

กำหนดค่าการทดสอบแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > การทดสอบ > แบตเตอรี่.
  2. ตั้งค่าการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ:
    1. การเว้นช่วงเวลาการทดสอบแบตเตอรี่: เลือกระยะเวลาทดสอบแบตเตอรี่ที่คุณต้องการ เลือกระหว่าง: ไม่ต้อง, ทุก 52 สัปดาห์, ทุก 26 สัปดาห์, ทุก 12 สัปดาห์, ทุก 8 สัปดาห์, ทุก 4 สัปดาห์, ทุก 2 สัปดาห์ หรือหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
      หมายเหตูู: หากคุณดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่บ่อยเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงได้
    2. เวลาเริ่มต้นทดสอบแบตเตอรี่: เลือกเวลาของวันในรูปแบบ 24 ชั่วโมงที่การทดสอบควรจะดำเนินการและทำให้เสร็จสิ้นโดยกด Enter
    3.  วันของสัปดาห์ในการทดสอบแบตเตอรี่: เลือกวันของสัปดาห์ที่การทดสอบควรจะดำเนินการและทำให้เสร็จสิ้นโดยกด Enter
  3. เมื่อการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?