990-5452N-017

Arresto del sistema in parallelo dal funzionamento normale al funzionamento in bypass di manutenzione

Questa procedura consente di arrestare un sistema in parallelo e passare al funzionamento in bypass di manutenzione con il carico alimentato tramite MBB.

NOTA: Un dispositivo di disconnessione può essere azionato esclusivamente quando il LED corrispondente è verde.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Spegnimento guidato. Selezionare Arresto con bypass manutenz. e seguire le istruzioni visualizzate.
    NOTA: la seguente procedura di arresto è generica. Attenersi sempre alle istruzioni dello Spegnimento guidato specifiche per il proprio sistema.
  2. Avviare il trasferimento in bypass statico toccando il pulsante Trasferisci carico a bypass statico sull’interfaccia del display.

    Nei sistemi con chiave Kirk, la chiave viene rilasciata dall’unità di sblocco con solenoide nell’armadio bypass di sistema.

    Se il sistema UPS non trasferisce a un bypass statico richiesto, accedere a Stato > Allarmi attivi per controllare se ci sono allarmi attivi che impediscono il trasferimento.

  3. Chiudere MBB.
    Nei sistemi con chiave Kirk, la chiave resta bloccata nella serratura.
  4. Aprire SIB.
  5. Nei sistemi con chiave Kirk, girare la chiave nella serratura su SIB per bloccarla aperta.
    La chiave viene rilasciata.
  6. Nei sistemi con chiave Kirk, inserire la chiave nell’unità di sblocco con solenoide e ruotare per arrestarla.
  7. Attenersi alla seguente procedura per ciascuna unità UPS nel sistema in parallelo:
    1. Aprire UOB.
    2. Aprire SSIB.
    3. Avviare il trasferimento al bypass statico forzato toccando il pulsante di spegnimento dell’inverter sulla parte anteriore del sistema UPS.
    4. Aprire i dispositivi di disconnessione delle batterie nella propria soluzione specifica.
    5. Aprire UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?