990-5452L-032

ถ่ายโอนระบบขนานจากการทำงานปกติเป็นการทำงานแบบสแตติกบายพาสที่ร้องขอ

โปรดทราบว่า เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือก Control (การควบคุม)
  2. แตะที่ปุ่ม Transfer to Requested Static Bypass (ย้ายไปยังบายพาสสถิตย์ที่ขอ)
    หมายเหตูู: หากสภาวะการดำเนินการถ่ายโอนไม่สอดคล้องกัน ปุ่มจะกลายเป็นสีเทา
  3. ตรวจสอบว่า System Operation Mode (โหมดการทำงานของระบบ)เปลี่ยนเป็น Requested Static Bypass (สแตติกบายพาสที่ร้องขอไว้) หรือไม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?