990-5452N-032

เข้าถึงอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่ายที่มีการกำหนดค่าไว้

กระบวนการด้านล่างจะอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่ายจากอินเทอร์เฟสเว็บ รวมถึงยังสามารถใช้อินเทอร์เฟสดังต่อไปนี้:

  • Telnet และ SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SCP

หมายเหตูู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเพียงอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่ายเดียวในทั้งระบบที่ได้รับการตั้งค่าเวลาในการซิงโครไนซ์

ใช้ Microsoft Internet Explorer® 7.x หรือใหม่กว่าบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น หรือ Mozilla® Firefox® 3.0.6 หรือใหม่กว่าบนระบบปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อเข้าถึงอินเตอร์เฟสเว็บของอินเตอร์เฟสจัดการเครือข่าย อาจใช้เบราว์เซอร์ทั่วไปอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ แต่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสามารถใช้โปรโตคอลดังต่อไปนี้ขณะที่คุณใช้อินเทอร์เฟสเว็บได้:

  • โปรโตคอล HTTP จะช่วยให้สามารถรับรองความถูกต้องโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัส PIN โดยไม่ต้องมีการเข้ารหัส

  • โปรโตคอล HTTPS จะเพิ่มระดับความปลอดภัยผ่าน Secure Socket Layer (SSL) มีการเข้ารหัสชื่อผู้ใช้ รหัส PIN และข้อมูลที่จะถ่ายโอน รวมถึงยังมีการรับรองความถูกต้องสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่ายโดยใช้การรับรองแบบดิจิตอล

  1. เข้าถึงอินเทอร์เฟสการจัดการเครือข่ายโดยใช้ IP address ของเครือข่ายเอง (หรือชื่อ DNS หากมีการกำหนดค่าชื่อ DNS ไว้)
  2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  3. เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโปรโตคอล HTTP หรือ HTTPS ให้ใช้เมนู เครือข่าย บนแท็บ การดูแลระบบ จากนั้นเลือกตัวเลือก เข้าถึง ภายใต้ชื่อหัวข้อ เว็บ บนเมนูนำทางด้านซ้ายมือ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?