990-5452N-032

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านไฟเอลอีดีแสดงสถานะแผนภาพจำลอง

แผนภาพจำลองแสดงสถานะของฟังก์ชันหลักและการไหลของพลังงานที่จ่ายเข้าโหลด จะมี LED ที่แตกต่างกัน ทั้งสีเขียว สีแดง หรือปิด โดยขึ้นอยู่กับสถานะฟังก์ชันของระบบ ในหมวดนี้ จะแสดงรายการสถานะสำหรับไฟ LED สีแดงบนแผนภาพจำลอง เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา

ไฟ LED สำหรับอินพุท

หากไฟ LED สำหรับอินพุทเป็นสีแดง อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • UIB เปิดอยู่

  • อินพุทอยู่นอกระดับความคลาดเคลื่อน (คลื่น กำลัง หรือความถี่อยู่นอกระดับความคลาดเคลื่อน)

ไฟ LED สำหรับตัวแปลงสัญญาณ

หากไฟ LED สำหรับอินเวอร์เตอร์เป็นสีแดง อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • ตัวแปลงสัญญาณไม่ทำงาน

ไฟ LED สำหรับโหลด

หากไฟ LED สำหรับโหลดเป็นสีแดง อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • UOB เปิดอยู่

  • SIB เปิดอยู่

  • กำลังไฟเอาต์พุตอยู่นอกระดับความคลาดเคลื่อน

ไฟ LED สำหรับแบตเตอรี่

หากไฟ LED สำหรับแบตเตอรี่เป็นสีแดง อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • มีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ระดับสำคัญ

  • ที่ชาร์จไม่ทำงาน

  • อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ

ไฟ LED สำหรับการบายพาส

หากไฟ LED สำหรับการบายพาสเป็นสีแดง อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • SSIB เปิดอยู่

  • สวิตช์ระบบสแตติกบายพาสไม่ทำงาน

  • บายพาสออกนอกช่วงที่กำหนด

  • BF2 (ถ้ามี) เปิดอยู่

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?