990-5452N-032

การกำหนดค่าโหมดประสิทธิภาพสูง

หมายเหตูู: จะต้องเปิดใช้งานโหมด ECO โดย Schneider Electric ในระหว่างการให้บริการ เพื่อทำให้สามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้

UPS กลับสู่โหมดประสิทธิภาพสูงหลังจากผ่านไป 10 วินาทีภายใต้สภาวะการทำงานปกติ หากแหล่งจ่ายไฟหลักที่ไม่เสถียรทำให้ UPS ถูกบังคับออกจากโหมดประสิทธิภาพสูงมากกว่าหนึ่งถึงสิบครั้ง (การตั้งค่านี้ต้องทำโดย Schneider Electric) ภายใน 24 ชั่วโมง UPS จะปิดใช้งานโหมดประสิทธิภาพสูง จะมีการสร้างการเตือนเพื่อให้ข้อมูล และจะแสดงข้อความ ปิดใช้งานโดยระบบ บนหน้าจอ การกำหนดค่า > UPS > โหมดประสิทธิภาพสูง จากนั้นจะต้องเปิดโหมดประสิทธิภาพสูงกลับมาด้วยตนเอง

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > UPS > โหมดประสิทธิภาพสูง และปรับเทียบการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
    1. เลือกโหมดประสิทธิภาพสูง: เลือกระหว่าง ปิดใช้งาน, โหมด ECO , eConversion และ eConversion ที่มีการชดเชยฮาร์โมนิค
  2. แตะที่ > และกำหนดค่าการตั้งค่ากำหนดเวลา:
    1. หมายกำหนดเวลา: กำหนดเวลาที่ระบบควรใช้โหมด eConversion หรือโหมดประหยัดตามที่เลือกไว้ เลือกระหว่าง ตลอดเวลา ที่มีการโปรแกรมไว้ และ ไม่ได้ใช้งาน
    2. รายการหมายกำหนดเวลาที่เปิดใช้งาน: หากคุณเลือก ที่มีการโปรแกรมไว้ ข้างต้น ให้เลือก เปิดใช้งาน และตั้งค่าเวลาและวันที่สำหรับกำหนดเวลาที่ระบบจะต้องเข้าสู่โหมด eConversion หรือ ECO ที่เลือกไว้
  3. แตะที่ OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?