990-5452N-019

새 사용자 추가 또는 기존 사용자 편집

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 디스플레이 > 보안을 선택합니다.
  2. 사용자 추가를 선택하여 새 사용자를 추가하거나 사용자 편집을 선택하여 시스템에 있는 기존 사용자를 편집합니다.
  3. 이름 필드에 사용자의 이름을 입력합니다. Enter를 눌러 완료합니다.
  4. PIN 필드에 사용자에 대한 PIN 코드를 입력합니다. Enter를 눌러 완료합니다.
  5. PIN 확인 필드에 사용자의 PIN 코드를 다시 입력합니다. Enter를 눌러 완료합니다.
  6. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?