990-5452M-019

시스템 상태 정보 보기

주의: 디스플레이에 실시간 데이터가 표시되지 않으며, 디스플레이와 외부 전력 분석기 간 비교에서 동일한 데이터가 표시되지 않습니다. 전압, 전력, 전류에 대해 각각 ± 1%, ± 3%, ± 3%의 허용 오차를 허용하십시오.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 상태를 선택합니다.
  2. 상태를 보려면 영역을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.

    입력

    전압(상간)*

    상간 입력 전압(볼트, V)

    전류

    AC 유틸리티 전원에서 공급되는 각 상의 현재 입력 전류(암페어, A)

    최대 RMS 전류

    최근 30일의 최대 전류

    피상 전력

    각 상에 나타나는 피상 전력 입력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)로 생성됩니다.

    유효 전력

    각 상에 나타나는 유효 전력(또는 실제 전력) 입력(킬로와트, kW). 유효 전력은 AC의 전체 사이클에 대해 평균된 전력 흐름의 부분입니다. 파형은 한 방향으로 에너지를 순 전달합니다.

    역률

    유효 전력 대 피상 전력 비율

    전압(선간)

    선간 입력 전압

    총 피상 전력

    3상 모두에 나타나는 총 피상 전력 입력(kVA)

    총 유효 전력

    3상 모두에 나타나는 총 유효 전력 입력(kW)

    주파수

    입력 주파수(헤르츠, Hz)

    에너지

    설치 이후 또는 시간 재설정 이후의 총 소비 전력

    출력

    전압(상간)*

    인버터의 상간 출력 전압(볼트, V)

    전류

    각 상에 나타나는 출력 전류(암페어, A)

    최대 RMS 전류

    최근 30일의 최대 전류

    피상 전력

    각 상에 나타나는 피상 전력 줄력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)로 생성됩니다.

    유효 전력

    각 상에 나타나는 유효 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW). 유효 전력은 AC의 전체 사이클에 대해 평균된 전력 흐름의 부분입니다. 파형은 한 방향으로 에너지를 순 전달합니다.

    역률

    각 상에 대한 현재 출력 역률. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.

    전류 파고율

    각 상에 대한 현재 출력 파고율. 출력 파고율은 출력 전류의 최고값 대 RMS(실효치) 값의 비율입니다.

    전류 THD

    백분율로서 현재 출력 전류에 대한 각 상의 THD(전체 고조파 왜곡률)

    전압(선간)

    인버터의 선간 출력 전압(볼트, V)

    총 피상 전력

    수천 볼트 - 암페어(kVA) 단위의 각 위상에 대한 현재 피상 전력 출력입니다. 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)로 생성됩니다.

    총 유효 전력

    3상 모두에 나타나는 총 유효 출력 전력(킬로와트, kW).

    부하

    현재 모든 상에 사용되는 UPS 용량비(%). 가장 높은 상부하에 대한 부하비가 표시됩니다.

    중성 전류*

    현재 출력 중성 전류(암페어, A)

    주파수

    출력 주파수(헤르츠, Hz)

    인버터 상태

    인버터의 일반 상태

    PFC 상태

    PFC의 일반 상태

    에너지

    설치 이후 또는 시간 재설정 이후의 총 공급 전력

    바이패스

    전압(상간)*

    상간 바이패스 전압(V)

    전류

    각 상에 나타나는 바이패스 전류(암페어, A)

    최대 RMS 전류

    최근 30일의 최대 전류

    피상 전력

    각 상에 나타나는 바이패스 피상 전력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)로 생성됩니다.

    유효 전력

    각 상에 나타나는 바이패스 유효 전력(또는 실제 전력) 킬로와트(kW). 유효 전력은 전압과 전류 순간 곱의 시간 평균입니다.

    역률

    각 상에 나타나는 바이패스 역률. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.

    전압(선간)

    선간 바이패스 전압(V)

    총 피상 전력

    3상 모두에 나타나는 총 피상 바이패스 전력(수천 볼트-암페어, kVA)

    총 유효 전력

    3상 모두에 나타나는 총 유효 바이패스 전력(킬로와트, kW)

    주파수

    바이패스 주파수(헤르츠, Hz)

    배터리

    전압

    배터리 전압

    전류

    배터리 전류(암페어, A)

    양 전류는 배터리 충전 중을, 음 전류는 배터리 방전 중을 나타냅니다.

    전력

    배터리에서 공급되는 DC 전력(킬로와트, kW)

    예상 충전 수준

    완전 충전 용량 대비 현재 배터리 충전량(%)

    예상 충전 시간

    배터리가 100% 충전 상태에 도달하기까지 예상 시간(분)

    런타임 남은 시간

    방전 종지전압 수준에 도달하기까지 남은 시간(시간/분 단위)

    충전기 모드

    충전기의 작동 모드(꺼짐, 부동 충전, 고속 충전, 균등 충전, 순환, 테스트)

    배터리 상태

    배터리의 일반 상태

    충전기 상태

    충전기의 일반 상태

    총 배터리 용량

    사용 가능한 배터리의 총 용량

    온도

    연결된 외부 배터리 온도 센서 중에서 가장 높은 배터리 온도

    온도

    실내 온도

    각 I/O(In/Output) 캐비넷 및 전원 캐비넷에서의 실내 온도(섭씨 또는 화씨)

    시스템

    출력 전압

    인버터의 선간 출력 전압(볼트, V)

    출력 전류

    각 상에 나타나는 출력 전류(암페어, A)

    출력 주파수

    출력 주파수(헤르츠, Hz)

    런타임 남은 시간

    방전 종지전압 수준에 도달하기까지 남은 시간(시간/분 단위)

    시스템 시간

    UPS 시스템의 시간

    UPS 작동 모드

    운영되는 UPS의 작동 모드

    시스템 작동 모드

    전체 UPS 시스템의 작동 모드

    총 출력 전력

    상 출력 피상 및 유효 전력당

    타이머 과부하*

    시스템의 과부하 조건에 따라 인버터에서 스태틱(자동) 바이패스로 과부하 절체 전 시간(초)입니다.

    주의: 부하가 각 상간 불균형일 경우 총 출력 전원이 100% 미만이어도 시스템이 과부하 조건에 해당할 수 있습니다.

    출력 전력

    선간 피상 및 유효 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW)

    병렬 시스템

    입력 전류

    선간 입력 전류(암페어, A)

    출력 전류

    선간 출력 전류(암페어, A)

    바이패스 전류

    선간 바이패스 전류(암페어, A)

    병렬 UPS 수

    운영되는 UPS의 병렬 UPS 수

    병렬 시스템 이중화

    병렬 시스템의 이중화 상태

    병렬 장치 수

    병렬 시스템의 총 UPS 수

    병렬 장치

    병렬 시스템의 전체 UPS 수

    총 출력 피상 전력

    3상 모두에 나타나는 수천 볼트-암페어 상당의 총 피상 출력 전력(kVA)

    총 출력 부하

    현재 모든 상에 사용되는 UPS 시스템 용량비(%). 가장 높은 상부하에 대한 부하비가 표시됩니다.

    활성 알람

    활성 알람

    활성 알람에 대한 자세한 내용은 활성 알람 보기를 참조하십시오.

    모형도

    모형도

    모형도는 전력 소스, 컨버터, 바이패스 스태틱 스위치 및 차단기와 같은 UPS 시스템 주요 요소의 현재 상태와 시스템 전체의 전력 흐름을 보여줍니다.

    상세 보기

    상세 보기

    상세 보기에서는 개별 전원 캐비넷의 상태 아이콘 및 리던던트 전원 캐비넷의 실제 수를 보여줍니다. 또한 상당 피상 전력 및 유효 전력도 표시됩니다.

    상세 보기 화면의 기호

    전원 캐비넷이 정상적으로 작동됨을 나타냅니다.
    정보 제공용 알람이 있음을 나타냅니다.
    전원 캐비넷 리던던시가 유실되고/유실되거나 전원 캐비넷에 경고 수준의 알람이 있음을 나타냅니다. 전원 캐비넷은 계속 작동 중입니다.
    위험 이벤트로 인해 전원 캐비넷이 작동 불능임을 나타냅니다. 전원 캐비넷 작동 불능 고객 알람이 표시됩니다.

    최대 수요 전력 감소 모드

    최대 수요 전력 감소 모드

    최대 수요 전력 감소 모드의 상태 - 활성 또는 비활성

    입력 전력

    현재 입력 전력(kW)입니다.

    배터리 전력

    현재 배터리 전력(kW)입니다. 바의 색상은 배터리가 충전 중이면 녹색, 방전 중이면 노란색입니다.

    최대 수요 전력 감소

    충전기가 사용 또는 사용 안 함 상태인지, 강제 배터리 작동이 사용 또는 사용 안 함 상태인지 여부를 나타냅니다.

    충전 상태

    배터리의 현재 충전 상태입니다.

    남은 시간

    배터리 작동 및 최대 수요 전력 감소 모드에서 남은 시간입니다.

  3. 화면을 종료하고 홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?