출력 릴레이 구성
- 디스플레이에서 를 선택합니다.
- 선택하여 전원
공급 확인 모드를
사용하거나 사용하지
않습니다.
- 전원 공급 확인 모드를 사용하면 출력 릴레이가 켜집니다. 신호가 수신되거나 릴레이에 전원 공급이 끊어지면 회로가 열리고 릴레이가 비활성화됩니다.
- 전원 공급 확인 모드를 사용하지 않으면 출력 릴레이가 꺼집니다. 신호가 수신되면 회로가 닫히고 릴레이가 활성화됩니다.
- 설정할 출력 릴레이를 선택합니다.
- 아래 목록에서 특정
출력 릴레이에 사용할
기능을 선택합니다.
일반 경보: 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
정상 운전: UPS가 정상 운전 시 출력 릴레이가 활성화 됩니다.
배터리 모드*: UPS가 배터리 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.
유지보수 바이패스*: UPS가 유지보수 바이패스 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.
스태틱 바이패스*: UPS가 강제 스태틱 바이패스 작동 또는 요청된 스태틱 바이패스 작동 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.
고효율 모드: UPS가 eConversion 또는 ECO 모드 시 출력 릴레이가 활성화됩니다.
출력 과부하: 과부하 조건이 있으면 입력이 발생합니다.
팬 동작 불능: 하나 이상의 팬이 작동 불능이면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
배터리가 올바르게 작동하지 않음*: 배터리가 올바르게 작동하지 않으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
배터리 연결 해제*: 배터리 연결이 해제되었거나 배터리 차단기가 열리면 출력이 발생합니다.
배터리 저전압*: 배터리 전압이 임계값 이하이면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
입력이 허용 오차를 벗어남: 입력이 허용 오차를 벗어나면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
바이패스가 허용 오차를 벗어남*: 바이패스가 허용 오차를 벗어나면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
UPS 경고: 경고 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화 됩니다.
UPS 위험: 위험 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
병렬 이중화 유실: 지정된 이중화가 유실되면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
외부 고장: UPS에 외부 고장이 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
UPS 유지관리 모드: 장치 출력 차단기(UOB)가 열리면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
시스템 경고: 경고 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
시스템 위험: 위험 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
시스템 공통 경보: 공통 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
비상 전원 차단 활성화됨: 비상 전원 차단(EPO)이 활성화되면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
스태틱 바이패스로의 전환 비활성화됨
UPS 알림용 경보: 정보 경보가 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
시스템 알림용 경보: 정보 경보가 병렬 시스템에 있으면 출력 릴레이가 활성화됩니다.
- 특정 출력 릴레이가 활성화될 때까지 지연할 시간을 0에서 60초까지 초 단위로 설정합니다.
- 확인을 눌러 설정을 저장합니다.