990-5452M-018

新規ユーザーの追加と既存ユーザーの編集

  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > Display(ディスプレイ) > Security(セキュリティ)を選択します。
  2. Add User(ユーザーの追加)を選択して新規ユーザーを追加するか、Edit User(ユーザーの編集)を選択してシステムの既存のユーザーを編集します。
  3. Name(名前)フィールドでユーザーの名前を入力します。Enterキーを押して完了します。
  4. Pin(PIN)フィールドで、ユーザーのPINコードを入力します。Enterキーを押して完了します。
  5. Confirm Pin(PINの確認)フィールドで、ユーザーのPINコードを再入力します。Enterキーを押して完了します。
  6. OKをタップして設定を保存します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?