런타임 보정 수행
이 기능은 예상 잔여 배터리 런타임 값을 재보정하는 데 사용됩니다. 이 테스트에서 UPS는 배터리 운전으로 전환되고 배터리는 DC 낮음 경고 수준까지 방전됩니다. 경과된 시간과 부하에 대한 정보를 바탕으로 배터리 용량이 계산되고 예상 런타임이 보정됩니다.
Schneider Electric은 초기 가동, 배터리 교체 후 또는 배터리 캐비넷에 변경 내용이 있을 때 배터리 런타임 보정을 수행할 것을 권장합니다.
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
필수 구성 요소:
-
배터리가 100% 충전 상태여야 합니다.
-
테스트 중에 부하율이 최소 10%여야 하고 20% 이상 변경되지 않아야 합니다.
-
바이패스 공급이 가능해야 합니다.
-
작동 모드는 정상 작동, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.
-
시스템 작동 모드는 인버터, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.
- 디스플레이의 홈 화면에서 을 선택합니다.
- 런타임 보정 시작 버튼을 누릅니다.주의: 런타임 보정을 수동으로 중지하려면 런타임 보정 중지 버튼을 누릅니다.