990-5452L-012

Ajouter un utilisateur ou modifier un utilisateur existant

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Écran > Sécurité.
  2. Sélectionnez Ajouter un utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur ou Modifier l'utilisateur pour modifier un utilisateur existant du système.
  3. Dans le champ Nom, saisissez le nom de l'utilisateur. Validez la saisie en appuyant sur Entrée.
  4. Dans le champ Code Pin, saisissez un code Pin pour l'utilisateur. Validez la saisie en appuyant sur Entrée.
  5. Dans le champ Confirmer le code Pin, saisissez à nouveau le code PIN de l'utilisateur. Validez la saisie en appuyant sur Entrée.
  6. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?