병렬 시스템 상태 보기
- 디스플레이의 홈 화면에서 을 선택합니다.
- 상태를 보려면 영역을
선택합니다. 다음 중에서
선택합니다.
측정
입력 전류(A)
현재 선간 입력 전류(암페어, A)
출력 전류(A)
현재 선간 출력 전류(암페어, A)
바이패스 전류(A)
현재 선간 바이패스 전류(암페어, A)
병렬 UPS 수
병렬 시스템의 총 UPS 수
리던던트 UPS 수
병렬 시스템의 리던던시
UPS당 리던던트 전원 캐비닛 수
각 UPS의 리던던트 전원 캐비닛 수
출력 총 피상 전력(kVA)
3상 모두에 대한 현재 총 피상 출력 전력(1000볼트-암페어, kVA)
출력 총 유효 전력(kW)
3상 모두에 대한 현재 총 유효 출력 전력(킬로와트, kW).
출력 총 부하(%)
현재 모든 상에 사용되는 UPS 시스템 용량비(%). 가장 높은 상부하에 대한 부하비가 표시됩니다.
시스템 상태 모선
모형도
모형도는 전력 소스, 컨버터, 바이패스 스태틱 스위치, 차단 장치와 같은 UPS 시스템 주요 요소의 현재 상태와 시스템 전체의 전력 흐름을 보여줍니다.
주의: UPS 또는 시스템 바이패스를 클릭하여 보다 자세한 시스템 상태 모선을 확인할 수 있습니다.
통신 상태
통신 상태
통신 상태 모형도는 디스플레이와 병렬 시스템의 UPS 간에 통신 상태를 보여줍니다.

- 화면을 종료하고 홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 누릅니다.