990-5452M-019

최대 수요 전력 감소 모드 사용 설정

최대 수요 전력 감소 모드를 사용하면 UPS에서 주 입력 전원 공급에서 소비된 최대 전력을 감소시킬 수 있습니다.

주의: 이 기능을 사용하려면 서비스 구성 중에 현지에서 Schneider Electric이 최대 수요 전력 감소 모드를 사용 설정해야 하지만, 원격 소프트웨어 애플리케이션을 통해 제어해야 합니다. 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > UPS > 소프트웨어 정의 전력을 선택합니다.
  2. 최대 수요 전력 감소 모드에서 사용을 선택합니다.
  3. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?