990-5452L-006

Agregar un usuario nuevo o editar uno existente

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Pantalla > Seguridad.
  2. Seleccione Agregar usuario para agregar un usuario o Editar usuario para editar uno existente.
  3. En el campo Nombre, escriba el nombre del usuario. Confirme con Intro.
  4. En el campo PIN, escriba un código PIN para el usuario. Confirme con Intro.
  5. En el campo Confirmar PIN, vuelva a escribir el código PIN del usuario. Confirme con Intro.
  6. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?