990-5452N-019

분산형 에너지 절약 구성

소프트웨어 정의 전력분산형 에너지 절약 기능을 사용하려면 사전에 사용 설정되어 있어야 합니다. 소프트웨어 정의 전력은 Schneider Electric이 사용 설정해야 합니다.

주의: 이 기능을 사용하려면 서비스 구성 중에 현지에서 Schneider Electric이 분산형 에너지 절약을 사용 설정해야 하지만, 그리드 주파수를 모니터링하는 외부 컨트롤러를 통해 제어해야 합니다. 그리드 주파수가 갑자기 감소하는 경우, 전용 입력 접점을 통해 원격으로 UPS에 명령하여 분산형 에너지 절약 모드로 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 분산형 에너지 절약을 위한 입력 접점을 구성하려면 입력부 구성를 참조하십시오.
  2. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > UPS > 소프트웨어 정의 전력을 선택합니다.
  3. 분산형 에너지 절약사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 분산형 에너지 절약 기능이 사용으로 설정된 경우, 전용 입력 접점 신호에 따라 활성화되면 UPS는 그리드의 주파수(Hz)를 안정화하기 위해 단기간(최대 30초) 그리드에 전력을 다시 공급합니다. 분산형 에너지 절약 기능이 사용 안 함으로 설정된 경우, 전용 입력 접점 신호에 따라 활성화되면 UPS는 강제 배터리 작동으로 전환하지만 그리드에 전력을 다시 공급하지는 않습니다.
  4. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?