990-5452N-019

UPS 상태 정보 보기

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 상태 > UPS X를 선택합니다.
  2. 상태를 보려면 영역을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.

    입력

    전압(V) 상간*

    현재 상간 입력 전압(볼트, V)

    전류(A)

    AC 유틸리티 전원에서 공급되는 각 상의 현재 입력 전류(암페어, A)

    최고 RMS 전류(A)

    최근 30일의 최대 전류

    피상 전력(kVA)

    각 상의 현재 피상 입력 전력(kVA) 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.

    유효 전력(kW)

    각 상의 현재 유효 입력 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW). 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 낳은 성분의 전력 흐름입니다.

    역률

    유효 전력 대 피상 전력 비율

    전압(V) 선간

    현재 선간 입력 전압

    총 피상 전력(kVA)

    3상 모두에 대한 현재 총 피상 입력 전력(kVA)

    총 유효 전력(kW)

    3상 모두에 대한 현재 총 유효 입력 전력(kW)

    주파수(Hz)

    현재 입력 주파수(헤르츠, Hz)

    에너지(kWh)

    설치 시간 재설정 이후 총 소비 전력

    출력

    전압(V) 상간*

    인버터의 상간 출력 전압(볼트, V)

    전류(A)

    각 상의 현재 출력 전류(암페어, A)

    최고 RMS 전류(A)

    최근 30일의 최대 전류

    피상 전력(kVA)

    각 상의 현재 피상 출력 전력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.

    유효 전력(kW)

    각 상의 현재 유효 출력 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW). 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 낳은 성분의 전력 흐름입니다.

    역률

    각 상에 대한 현재 출력 역률. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.

    전류 파고율

    각 상에 대한 현재 출력 파고율. 출력 파고율은 출력 전류의 최고값 대 RMS(실효치) 값의 비율입니다.

    전류 THD(%)

    백분율로서 현재 출력 전류에 대한 각 상의 THD(전체 고조파 왜곡률)

    전압(V) 선간

    인버터의 선간 출력 전압(볼트, V)

    총 피상 전력(kVA)

    각 상의 현재 피상 출력 전력(1000볼트-암페어, kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.

    총 유효 전력(kW)

    3상 모두에 대한 현재 총 유효 출력 전력(킬로와트, kW).

    부하(%)

    현재 모든 상에 사용되는 UPS 용량비(%). 가장 높은 상부하에 대한 부하비가 표시됩니다.

    중성 전류(A)1

    현재 출력 중성 전류(암페어, A)

    주파수(Hz)

    현재 출력 주파수(헤르츠, Hz)

    인버터 상태

    인버터의 일반 상태

    PFC 상태

    PFC의 일반 상태

    에너지(kWh)

    설치 시간 재설정 이후 총 공급 전력

    바이패스

    전압(V) 상간*

    현재 상간 바이패스 전압(V)

    전류(A)

    각 상의 현재 바이패스 전류(암페어, A)

    최고 RMS 전류(A)

    최근 30일의 최대 전류

    피상 전력(kVA)

    각 상에 나타나는 바이패스 피상 전력(kVA). 피상 전력은 RMS(실효치) 볼트(V)와 RMS 암페어(A)의 곱입니다.

    유효 전력(kW)

    각 위상의 현재 유효 바이패스 전력(kW) 유효 전력은 전압과 전류 순간 곱의 시간 평균입니다.

    역률

    각 상에 나타나는 바이패스 역률. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.

    전압(V) 선간

    현재 선간 바이패스 전압(V)

    총 피상 전력(kVA)

    3상 모두에 대한 현재 총 피상 바이패스 전력(1000볼트-암페어, kVA)

    총 유효 전력(kW)

    3상 모두에 대한 현재 총 유효 바이패스 전력(킬로와트, kW)

    주파수(Hz)

    현재 바이패스 주파수(헤르츠, Hz)

    배터리

    전압(V)

    현재 배터리 전압

    전류(A)

    현재 배터리 전류(A)

    양 전류는 배터리 충전 중을, 음 전류는 배터리 방전 중을 나타냅니다.

    전력(kW)

    배터리에서 현재 공급되는 DC 전력(킬로와트, kW)

    예상 충전 수준(%)

    완전 충전 용량 대비 현재 배터리 충전량(%)

    예상 충전 시간(h:mn)

    배터리가 100% 충전 상태에 도달하기까지 예상 시간(분)

    런타임 남은 시간(h:mn)

    방전 종지전압 수준에 도달하기까지 남은 시간(시간/분 단위)

    충전기 모드

    충전기의 작동 모드(꺼짐, 부동 충전, 고속 충전, 균등 충전, 순환, 테스트)

    배터리 상태

    배터리의 일반 상태

    충전기 상태

    충전기의 일반 상태

    총 배터리 용량(Ah)

    사용 가능한 배터리의 총 용량

    배터리 온도(C°)

    연결된 외부 배터리 온도 센서 중에서 가장 높은 배터리 온도

    온도

    온도

    각 I/O 캐비닛 및 전원 캐비닛에서의 실내 온도(섭씨 또는 화씨)

    시스템

    출력 전압

    인버터의 출력 선간 전압(볼트, V)

    출력 전류

    각 상에 나타나는 출력 전류(암페어, A)

    출력 주파수

    출력 주파수(헤르츠, Hz)

    런타임 남은 시간

    방전 종지전압 수준에 도달하기까지 남은 시간(시간/분 단위)

    시스템 시간

    UPS 시스템의 시간

    UPS 작동 모드

    운영되는 UPS의 작동 모드

    시스템 작동 모드

    전체 UPS 시스템의 작동 모드

    총 출력 전력

    각 위상의 피상 및 유효 전력(또는 실제 전력) 출력(킬로와트, kW)

    출력 전력

    선간 피상 및 유효 출력 전력(또는 실제 전력)(킬로와트, kW)

    시스템 상태 모선

    모형도

    시스템 상태 모선은 전력 소스, 컨버터, 바이패스 스태틱 스위치 및 차단 장치와 같은 UPS 주요 요소의 현재 상태와 UPS 전체의 전력 흐름을 보여줍니다.

    상세 보기

    상세 보기

    상세 보기에서는 개별 전원 캐비닛의 상태 아이콘 및 리던던트 전원 캐비닛의 실제 수를 보여줍니다. 또한 상당 피상 전력 및 유효 전력도 표시됩니다.

  3. 화면을 종료하고 홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.