990-6264F-034

Tork Özellikleri

UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi
Tüm elektrik bağlantıları bu tabloya göre torklanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

Cıvata boyutu

Tork

M6

5 Nm (3,69 lb-ft)

M8

17,5 Nm (12,91 lb-ft)

M10

30 Nm (22 lb-ft)

M12

50 Nm (36,87 lb-ft)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.