GEX75737

Kits de clips de rechazo de clase R

Se requiere para obtener la clasificación completa de los fusibles de Clase R, sin clips la clasificación del sistema se reduce a 10 kAIC, ya que el interruptor puede tener Clase H o Clase K todavía instalado.

Valor nominal en amperes

Tensión nominal

Catálogo de kits

30

240 V

RFK03L

30

600 V

RFK03H

30 *

RFK06

30 *

RFK06

60

240 V

RFK03H

60

600 V

RFK06H

100

240 V y 600 V

RFK10

200

RFK1020

400

RFK4060

600

RFK4060

  1. Desconecte (O) todas las fuentes de alimentación del interruptor y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado.

    NOTA: Cada fusible tiene provisiones de rechazo en un solo extremo. Las orejas del adaptador encajan en las pequeñas ranuras de la base moldeada, cerca del clip fusible (A) del extremo de la línea.
  2. Empuje firmemente el adaptador del fusible (B) en la ranura de la base moldeada (C) con la parte circular hacia la ranura de cada lado del clip del fusible. Asegúrese de que las orejas (D) del adaptador encajen en la base para que el adaptador no pueda retirarse.

  3. Consulte los Kits de clips de rechazo de clase R para obtener más información.

NOTA: Los fusibles de clase J requieren mover el ensamble de la base de carga a los orificios marcados en los dispositivos. 600 A también requiere kit: H600J.

Desplazamiento del ensamble de base de carga

  1. Retire los dos tornillos de montaje (se pueden utilizar para volver a montar) que tienen la base de carga situada para los fusibles de tipo H, K y R.

  2. Alinee la base de carga para la ubicación de montaje de los fusibles tipo J.

  3. Utilice tornillos para volver a colocar la base de carga. Consulte la siguiente tabla para obtener el valor de par de apriete adecuado.

Amperaje

Torque de apriete

30 A

De 20 a 30 lb–in (2.26-3.39 N•m).

60 A

De 25 a 35 lb–in (2.82-3.95 N•m).

100 A

200 A

De 30 a 50 lb–in (3.39-5.65 N•m).

400 A

De 55 a 60 lb–in (6.21-6.78 N•m).

600 A

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.