GEX75737

Sustitución de la ventana de visualización
de 30 a 200 A

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, Z462 CSA o NOM-029-STPS.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo deben realizarlos exclusivamente personal eléctrico calificado.
  • Nunca opere un interruptor energizado con la puerta abierta.
  • Apague el interruptor antes de quitar o instalar fusibles o hacer conexiones en el lado de carga.
  • Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión con la capacidad adecuada en todas las pinzas portafusibles de línea y de carga para confirmar que el interruptor está apagado.
  • Desconecte el interruptor de alimentación antes de realizar cualquier otro trabajo en el interruptor o en su interior.
  • No utilice fusibles de enlace renovables en interruptores con fusibles.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Desenganche el gancho de presión de la cubierta

Ganchos de presión en su lugar

  1. Desconecte la alimentación eléctrica del interruptor antes de realizar cualquier trabajo en su interior.

  2. Abra las cuchillas del interruptor moviendo la palanca de funcionamiento a la posición OFF (O).

  3. Bloquee o etiquete el interruptor, de acuerdo con los procedimientos locales.

  4. Abra la puerta del gabinete.

  5. Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión con la capacidad adecuada en todos los terminales de línea y de carga para confirmar que la alimentación está desconectada.

  6. Desde el interior de la cubierta frontal, utilice un destornillador para desenganchar el gancho de presión de la cubierta y empuje la ventana hacia afuera (hágalo en todas las ubicaciones del broche). Vea la Figura 6.

  7. Centre la nueva ventana en la abertura.

  8. Aplique la misma fuerza sobre la ventana para que encaje en su lugar.

  9. Confirme que los ganchos de presión estén correctamente colocados. Vea la Figura 7.

  10. Cierre la puerta. Realice los procedimientos de bloqueo o etiquetado necesarios. Energice, según sea necesario.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.