GEX75737

Remplacement de la fenêtre d’observation 30-200 A

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Ne faites jamais fonctionner l'interrupteur sous tension avec la porte ouverte.
  • Mettez l’interrupteur hors tension avant d’enlever ou d’installer des fusibles ou de faire des raccordements sur le côté charge.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée sur tous les porte-fusibles du côté ligne et charge pour s’assurer que l’interrupteur soit hors tension.
  • Coupez l’alimentation de l’interrupteur avant d’y faire tout autre travail.
  • N’utilisez pas de fusibles renouvelables dans les interrupteurs à fusibles.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Dégagement des languettes du couvercle

Languettes du couvercle

  1. Coupez l’alimentation avant toute intervention sur l’interrupteur ou à l’intérieur de celui-ci.

  2. Ouvrez les lames de l’interrupteur en plaçant le levier en position OFF (O).

  3. Verrouillez ou étiquetez l’interrupteur conformément aux procédures locales.

  4. Ouvrez la porte de l’armoire.

  5. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension de valeur nominale appropriée sur toutes les cosses (bornes) du côté ligne et charge pour vous assurer que l’équipement est hors tension.

  6. Depuis l’intérieur du couvercle avant, utilisez un tournevis pour dégager chaque languette du couvercle et poussez la fenêtre vers l’extérieur. Voir la figure 6.

  7. Centrez la nouvelle fenêtre dans l’ouverture.

  8. Appliquez une force uniforme à la fenêtre pour qu’elle s’enclenche.

  9. Vérifiez que les languettes sont correctement engagées. Voir la figure 7.

  10. Fermer la porte. Suivez toutes les procédures d’étiquetage et de verrouillage requises. Mettez sous tension, si nécessaire.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.