附件
产品可能会更改或停产,恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs
有关主机控制器和连接电缆,请参阅画面编程软件的相应设备驱动程序手册。
|
产品名称 |
产品编号 |
说明 |
|---|---|---|
|
USB(A 型)接口 |
||
|
USB 前端电缆 |
XBTZGUSB |
连接 USB 接口到前面板的加长电缆。 |
|
A 型 USB 电缆夹 (1 个端口) |
HMIZGCLP1 |
夹紧来防止USB电缆断开 (USB A型,1端口,5个夹具/组)。 |
|
USB (micro-B) 接口 |
||
|
USB 传输电缆 |
HMIZG936 |
用于将画面数据从 PC (A 型 USB) 传输到本产品 (USB micro-B) 的电缆。 |
|
USB (micro-B) 前端电缆 |
HMIZSUSBB2 |
连接 USB 接口到前面板的加长电缆。 |
维护附件
|
产品名称 |
||
|---|---|---|
|
产品编号 |
支持的产品 |
说明 |
|
安装扣件 |
||
|
HMIEZHAF1 |
HMIFT6450, HMIFT6550, HMIFT6650, HMIFT6750 |
安装扣件 (2 个/套)。 |
|
安装垫圈 |
||
|
HMIEZHWG4W1 |
HMIFT6450 |
当产品安装在一个实心面板中时用于防尘和防潮 (1 个)。 |
|
HMIEZHWG5W1 |
HMIFT6550 |
|
|
HMIEZHWG6W1 |
HMIFT6650 |
|
|
HMIEZHWG7W1 |
HMIFT6750 |
|
|
DC 电源供应连接器 |
||
|
XBTZGPWS1 |
所有 |
用于连接 DC 电源电缆的连接器。 |
|
数据备份电池 |
||
|
HMIZSBA1 |
所有 |
存储和时间数据使用的主要电池 (1 个)。 |