EIO0000004895.01

更换安装垫圈

安装垫圈可提供防尘防潮保护。必须将垫圈正确插入到槽内才能达到产品防潮效果。

注意
衬垫老化
  • 根据操作环境要求,定期检查衬垫。
  • 每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
设备损坏
注意不要过度拉伸垫圈。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将本产品放在放在表上面,使显示屏朝下。
  2. 从本产品卸下防水橡皮垫圈。
  3. 将新垫圈装到本产品。将垫圈四角的突起插入产品四角对应的孔内。
    基于具体型号,可能存在额外的突起。如需要,请参阅右图插入相应的突出头。
    注: 使用工具插入垫圈时,确保工具不会钩住橡皮垫圈并造成撕裂。
    1. 安装垫圈

    2. 突出头

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?