EIO0000004895.01

状态 LED

通电后,LED 的正常状态指示为: 红灯 > 闪烁橙色 > 绿灯。

颜色 指示灯 HMI 操作
绿色 ON 操作中
橙色 闪烁 软件启动
红色 ON 电源接通。
- OFF 断电状态。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?