触摸屏
|
触摸屏类型 |
电阻式 (模拟) |
|
触摸点 |
单点触摸 |
|
触摸屏分辨率 |
1,024 x 1,024 |
|
触摸屏工作寿命 |
一百万次以上 |
触摸屏不支持两点触控 (多点触控)。如果您在触摸屏上触摸多个点,则操作可能就像您触摸了多点触控的中心点。
例如,如果您触摸触摸屏上的两个或多个点,并且触摸的中心是用于驱动系统的开关,则即使您认为没有直接触摸该开关,它也会像您触摸过那样操作。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
不要触摸触摸屏上两个或以上的点。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
警告