EIO0000004895.01

安装步骤

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
  • 在 I 级 2 区 A、B、C 和 D 组危险环境中使用本产品时,将本产品安装到一个机柜中,防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备损坏
  • 务必使用防水橡皮垫圈。
  • 当您正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将本产品放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下。
  2. 请检查产品垫圈已稳妥地插入显示面板框四周的挡板凹槽中。
    注: 防水橡皮垫圈除具有防水功能外还可吸收振动,务必使用防水橡皮垫圈。要了解如何更换防水橡皮垫圈,请参阅更换安装垫圈更换安装垫圈。
  3. 根据本产品的面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔,然后将产品从正面安装到面板。
    注: 本产品顶部有挂钩,可防止掉落。将挂钩向下推,同时将产品底部插入面板开口,然后将顶部插入。
    1. 拉钩

  4. 将安装扣件拉钩插入到本产品的插入槽。

    1. 插入槽

    2. 插入槽 (仅限 HMIFT6750)

    3. 安装扣件

    4. 安装面板

  5. 按顺时针方向,用螺丝刀拧紧安装扣件螺钉。需要 0.7 N•m (6.2 lb-in) 的力矩。

    注: 安装扣件也可以用手拧紧。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?