EIO0000004895.01

连接 USB 电缆时的注意事项

警告
爆炸危险
  • 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级、2 区类布线方式。
  • 请勿使用可能会削弱对 I 级、2 区适用性的替换组件。
  • 电路通电时,请勿断开设备,除非知道该区域没有达到易燃水平。
  • 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前,请一定要先关闭电源。
  • 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
  • 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
  • 仅使用商业提供的 USB 线。
  • 仅使用非易燃性 USB 设备。
  • 适用于 I 级 2 区 A、B、C 和 D 组危险环境。
  • 在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?