串行接口
连接串行接口时的注意事项
该串口为非隔离式接口。
SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部是分开的。
危险 |
|---|
|
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
通信失败
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
COM1 (RS-232C)
D-Sub 9 针凸型接头
|
插脚号 |
RS-232C |
||
|---|---|---|---|
|
信号名称 |
方向 |
含义 |
|
|
1 |
CD |
输入 |
载波检测 |
|
2 |
RD(RXD) |
输入 |
接收数据 |
|
3 |
SD(TXD) |
输出 |
发送数据 |
|
4 |
ER(DTR) |
输出 |
数据终端就绪 |
|
5 |
SG |
– |
信号接地 |
|
6 |
DR(DSR) |
输入 |
数据设置就绪 |
|
7 |
RS (RTS) |
输出 |
请求发送 |
|
8 |
CS(CTS) |
输入 |
可以发送 |
|
9 |
VCC |
输出 |
+5 Vdc ±5% 输出 0.25 A*1 |
|
外壳 |
FG |
– |
机壳接地 |
*1 使用 RS-232C #9 引脚时,请使用软件启用 VCC。
推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。
COM2 (RS-422/485)
D-Sub 9 针凸型接头
|
插脚号 |
RS-422/485 |
||
|---|---|---|---|
|
信号名称 |
方向 |
含义 |
|
|
1 |
RDA |
输入 |
接收数据 A (+) |
|
2 |
RDB |
输入 |
接收数据 B (-) |
|
3 |
SDA |
输出 |
发送数据 A (+) |
|
4 |
ERA |
输出 |
数据终端就绪 A (+) |
|
5 |
SG |
– |
信号接地 |
|
6 |
CSB |
输入 |
允许发送 B (-) |
|
7 |
SDB |
输入 |
数据终端就绪 B (-) |
|
8 |
CSA |
输出 |
可能会发送 A (+) |
|
9 |
ERB |
输出 |
数据终端就绪 B (-) |
|
外壳 |
FG |
– |
机壳接地 |
推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。
危险
小心