Especificaciones del display
|
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
|
|---|---|---|---|
|
Tipo de display |
Pantalla LCD de color TFT (alto brillo) |
||
|
Tamaño del display |
7" ancho |
12,1" ancho |
15,6" ancho |
|
Resolución |
800 x 480 píxeles (WVGA) |
1280 x 800 píxeles (WXGA) |
1366 x 768 píxeles (FWXGA) |
|
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) |
152,4 x 91,4 mm (6,00 x 3,60 in) |
261,1 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,2 x 193,5 mm (13,55 x 7,62 in) |
|
Colores del display |
262144 colores |
||
|
Retroiluminación |
LED blanco (No puede ser sustituido por el usuario. Comuníquese con su distribuidor local.) |
||
|
Vida útil de la retroiluminación |
50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%) |
||
|
Control de brillo |
0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software) |
||
|
Brillo (panel LCD) |
1000 cd/m2 (Típ.) |
||