EIO0000003530.05

Procedimiento de instalación (HMIST64/65/66/6700)

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. Este producto está diseñado para utilizar 24 Vcc. Siempre debe comprobar si el dispositivo recibe alimentación CC antes de aplicarle corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
  • Siempre debe usar la junta de instalación.
  • Mantenga este producto estabilizado en el corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Instalación usando las piezas de sujeción

Paso

Acción

1

Coloque este producto en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo.

2

Compruebe que la junta de este producto esté colocada firmemente en la ranura del bisel, la cual recorre el perímetro del marco del panel.

NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.

3

Según las Dimensiones del corte del panel, abra un orificio de montaje en el panel y coloque este producto en el mismo por la parte frontal.

NOTA: Este producto cuenta con un gancho ubicado en la parte superior para evitar que se caiga. Introduzca la parte inferior del producto en la abertura del panel, luego introduzca la parte superior mientras empuja el gancho hacia abajo.

1 Gancho

4

Introduzca los ganchos de la pieza de sujeción en las ranuras de inserción de este producto.


1 Ranuras de inserción

2 Ranuras de inserción (solamente HMIST6700)

3 Pieza de sujeción

4 Panel de instalación

5

Usando un destornillador, apriete los tornillos de la pieza de sujeción en sentido horario.

El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).

NOTA: Las piezas de sujeción también pueden atornillarse a mano.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?